我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Premium,在Unity Pro软件中配置以太网网络时,“Model family”项应该如何设置 ?
问题描述:
Unity Premium,在Unity Pro软件中配置以太网网络时,“Model family”项应该如何设置 ?

所属产品线:
Modicon Premium; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity Pro软件中配置以太网网络时,“Model family”项有三个选项,应该根据实际应用中使用的以太网模块,来决定该选项具体选择什么。具体对应情况如下:

1、 如果以太网模块是TSXETY110或TSXETY110WS,那么“Model family”项选择“Tcp/Ip 10 和ETHWAY”

2、如果是TSXP574634/TSXP575634上的以太网集成口,那么“Model family”项选择“TCP/IP 10/100 扩展连接”

3、 如果以太网模块是TSXETY4103/ TSXETY5103或是TSXP571634/TSXP572634/3634上的以太网集成口,那么“Model family”项选择“TCP/IP 10/100 标准连接”