FA148134
FA148134
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium 1634M 程序下载后以太网模块上LED显示Rx 闪烁,其它灯均灭,如何解决?
问题描述:
Premium 1634M 程序下载后以太网模块上LED显示Rx 闪烁,其它灯均灭,如何解决?
所属产品线:
Modicon Premium
解决方法:
建议用户CPU程序清空,然后只做一个简单的以太网配置,再下载到CPU中,正常情况下如此操作后至少run灯应该绿色常亮,如果在使用网线连入网络,sts 灯也会常亮。如果上述操作后连run 灯都不亮,高度怀疑设备硬件故障。
首次发布日期:
2012/7/10
修订日期:
2019/8/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon Premium
探索更多
范围:
Modicon Premium