我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium TSXETY110 使用公共数据交换方式通讯时,一个站最多能定义多少个公共字?
问题描述:
Premium TSXETY110 使用公共数据交换方式通讯时,一个站最多能定义多少个公共字?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

只有在Etherway 网络中可以使用公共数据交换方式通讯,在标准TCP/IP网络里是不支持的。而在Etherway 网络中每个站最多能使用的公共字%NW的数量取决于网络中的通讯站数,如果64个站,则每个站最多能使用的公共字%NW是4个, 如果32个站,则每个站最多8个, 如果16个站,则每个站最多16个,如果8个站,则每个站最多32个, 如果4个站,则每个站最多64个。