我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在premium TSXP572634M的WEB SERVER中,如果忘记了data editor的密码,如何重新登陆?
问题描述:
在premium TSXP572634M的WEB SERVER中,如果忘记了data editor的密码,如何重新登陆?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

只能刷新固件版本,刷新之后,WEB SERVER恢复出场设置,需要重新进行设置。但是只要刷新以太网的版本,而不是CPU的版本。而且刷新的时候只能使用FTP ethernet的方法。

以太网版本到3.5,如刷新文件为TSXP572634M Ethernet Executive firmware ver 3.40

CPU固件版本为2.4,如刷新文件为Premium TSXP572634M V2.4 Operating System