我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
连接Premium CPU时候,如何用以太网方式连接OPC Server?
问题描述:
连接Premium CPU时候,如何用以太网方式连接OPC Server?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

在OFS Configuration tool里面两种方法可以实现连接:

Direct connect。如果是PC和CPU之间直接连接,没有网关。

Xway。如果在复杂的网络中使用,如网关,或者连接多台PLC设备。

Direct connect:在direct的TCP/IP里面直接输入IP地址和组态的PLC类型。IP 地址和PLC地址一致。

Xway:在Xway的 TCP/IP里面直接输入PLC类型,在Network Address里面先输入网络的层数,再输入Xway地址,这里的Xway地址和PLC的组态软件里设置的PLC的Xway地址以及Xway Driver中PLC的Xway地址一致。