我们今天能为您提供什么帮助?

Premium/Micro如何连接Uni-Telway总线?

问题描述:
Premium/Micro如何连接Uni-Telway总线?

所属产品线:
Modicon Premium; Modicon TSX Micro

解决方法:

Premium/Micro共有三种方式连接到Uni-Telway总线:

1、通过处理器上TER口,提供一个非隔离的RS485串行通道。

2、通过串行通讯模块TSXSCY21601的集成口(channel 0),提供一个隔离的RS485串行通道,TSXSCY21601为Premium系列的模块,Micro不能用这种方式连接Uni-Telway总线。

3、通过多协议的PCMCIA卡(TSXSCP114,TSXSCP111,TSXSCP112),此卡安装在MicroTSX3721/22和Premium的处理器上或TSXSCY21601模块上。