我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micro/Premium通过终端口连接Unitelway总线时,最多连接多少个设备?管理多少个Unitelway地址?网络总长为多少?
问题描述:
Micro/Premium通过终端口连接Unitelway总线时,最多连接多少个设备?管理多少个Unitelway地址?网络总长为多少?

所属产品线:
Modicon Premium; Modicon TSX Micro

解决方法:
最多连接5个设备,最多支持8个地址。其中地址1,2,3为编程装置预留,地址4,5,6,7,8可分配给其它设备。如不加终端隔离盒,网络总长为10米,加终端隔离盒,网络总长为1000米。