我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
我的Premium PLC 和 Magelis HMI 的通讯没有问题, 但有几个内部位却在 Magelis 上无法显示, 为什么? 如何解决?
问题描述:
我的Premium PLC 和 Magelis HMI 的通讯没有问题, 但有几个内部位却在 Magelis 上无法显示, 为什么? 如何解决?

所属产品线:
PL7

解决方法:
在PL7的软件配置界面中有一个内部位的配置区域, 该处配置的为PLC可使用的内部位的最大数量, 如果想在HMI上正确的显示所有的内部位, 则配置的内部位的最大数必须是8 的倍数, 否则会有几个内部位在 Magelis 上无法显示, 例: 若 PL7的软件中配置内部位的大小为512, 则 Magelis 上可正确显示所有内部位, 但若在 PL7的软件中配置为514, 则%M512 和 %M513 在 Magelis 上将无法显示. 解决办法是在 PL7的软件中配置内部位的大小为8 的倍数.