我们今天能为您提供什么帮助?

Premium PLC在做硬件配置时, 最多可安装多少TSXSCY21601通讯模块?

问题描述:
Premium PLC在做硬件配置时, 最多可安装多少TSXSCY21601通讯模块?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:
每块TSXSCY21601通讯模块占用2个专用通道, 而对专用通道的支持情况因PLC的CPU型号不同而不同, 以TSXP57103M为例, 该型号CPU支持8个专用通道, 因此对TSXP57103M而言, 最多可安装4块TSXSCY21601通讯模块, 如果PLC 还安装有PCMCIA 型通讯卡, 高速计数模块或Motion模块,也得同时考虑这些模块对专用通道的占用情况.总和对TSXP57103M而言不得超过8