我们今天能为您提供什么帮助?

TSXSCY21601模块用于Modbus网络的主站时,能读取的最大的Modbus slave地址是多少?能接的Modbus slave的个数是多少?

问题描述:
TSXSCY21601模块用于Modbus网络的主站时,能读取的最大的Modbus slave地址是多少。能接的Modbus slave的个数。

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

都是98。