Unity Premium能不能向一个第三方设备发送一串中间插有16#00(NULL)空字符的字符串,如果能,如何实现?
问题描述:
Unity Premium能不能向一个第三方设备发送一串中间插有16#00(NULL)空字符的字符串,如果能,如何实现?所属产品线:
Modicon Premium; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
对于Unity Premium而言,向第三方设备发送字符串只能使用PRINT_CHAR指令,该指令的EMIS管脚只支持类型为string型的变量,不支持Byte 型数组型变量,而string型的变量是不支持常规字符串中间插入16#00空字符,但是使用如下操作后,Unity Premium是可以向第三方设备发送一串中间插有16#00(NULL)空字符的字符串的,具体步骤如下:生成一个变量名为ByteToSend,类型定义为Array [1..7] of Byte,地址定位于%MW1;同时生成另一个变量名为ABC,数据类型定义为string型,地址也定位于%MW1,然后将ABC变量分配给 PRINT_CHAR指令的EMIS管脚,并在ByteToSend变量中定义中间插有16#00(NULL)空字符的字符串即可。是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。