我们今天能为您提供什么帮助?

Premium PLC在通过字符方式与第三方设备通讯时,在Debug中测试正确,但用Input_CHAR指令通讯时却报16#000B错误代码,这是为什么?如何解决?

问题描述:
在通过字符方式与第三方设备通讯时,在Debug中测试正确,但用Input_CHAR指令通讯时却报16#000B错误代码,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:
实际情况如下所示:TSXP57302M的PLC,TSXSCP111通过字符方式通讯第三方设备,在Debug中进行“Channel Test”的测试时正确,但用Input_CHAR指令通讯时,报16#000B错误代码,而且在指令启动条件被激活的情况下,Active Bit无法被激活。出现上述描述故障,很有可能与用户频繁地在线程序修改有关,建议用户将原有的程序重新离线下载,但在实际处理案例中,也曾出现在程序离线下载后,开始通讯正常,但不久错误并依然报16#000B错误代码,如果出现该情形就需先完全清空PLC,然后将原有的程序重新下载。