FA148162
FA148162
我们今天能为您提供什么帮助?
在PL7 Pro中,怎样发送十六位字表在character通讯模式下,例如十六位字表7F7F2341713F0D0A7F7F?
问题描述:
在PL7 Pro中,怎样发送十六位字表在character通讯模式下,例如十六位字表7F7F2341713F0D0A7F7F?
所属产品线:
PL7
解决方法:
我使用PRINT_CHAR和OUT_IN_CHAR,但是它只能发送字符串类型,不能发送十六位字表的类型。可以使用data_exch,它能传送十六位字表。
首次发布日期:
2012/7/10
修订日期:
2019/8/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
PL7
探索更多
范围:
PL7