我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium/Micro如何实现MB+通讯?
问题描述:
Premium/Micro如何实现MB+通讯?

所属产品线:
PL7

解决方法:

硬件配置:在CPU上插MB+ PCMCIA通讯卡TSXMBP100,通过电缆TSXMBPCE030/060连接到MB+分支器上,注意TSXMBP100不能用于TSXSCY21601的通道1。

软件配置:通过配置peer cop进行通讯,但只有Premium支持peer cop,Micro不支持;

通过通讯指令进行通讯,在同一个MB+网中,用read_var和write_var指令,如要读写通过BP85连接的MB+节点的数据,可用send_req指令。