我们今天能为您提供什么帮助?

用Premium通过TSXIBY100带Momentum IO,如果选择170INT11000作为通信适配器,如果中间一个站损坏,是否会影响后面站的通信?

问题描述:
用Premium通过TSXIBY100带Momentum IO,如果选择170INT11000作为通信适配器,如果中间一个站损坏,是否会影响后面站的通信?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

后面所有站的通信会中断。原因是Interbus总线是采用菊花链的方式,170INT11000的INTERBUS接口是一入一出两个,如果中间的模块损坏,相当于总线断开,后面的站自然失去了硬件连接。