我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Canopen总线在使用TSXCANTDM4时有长度限制吗?
问题描述:
Canopen总线在使用TSXCANTDM4时有长度限制吗?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

Canopen总线在使用TSXCANTDM4时的分站电缆长度限制:

因为分站电缆的存在会对主干电缆产生信号反射,所以在系统中,分站电缆要尽可能的短。

见下表:

Lmax:单个分站电缆的长度

∑Lmax:同一个分支器上的所有分站电缆的长度

TAP Distance:2个分支器间的最短距离(要大于2个分支器中最大的∑Lmax的60%)

∑LGmax:整个总线分站电缆的总长度