我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium,Micro通过TSXFPP10作为FIPIO agent时,如何与FIPIO主站进行数据交换?
问题描述:
Premium,Micro通过TSXFPP10作为FIPIO agent时,如何与FIPIO主站进行数据交换?

所属产品线:
Modicon Premium; Modicon TSX Micro

解决方法:

FIPIO agent与FIPIO主站之间通过共享变量的方式,进行数据交换。具体地说,在FIPIO主站作FIPIO agent的配置时,会生成32个输入字%IW/p.2.c/m.i.r和32个输出字%QW/p.2.c/m.i.r,在作FIPIO agent配置时,在Channel 1配置了TSXFPP10卡后,配置Table Start Address,在这里定义了一个64个字的内部字表%MWi~%MWi+63,此内部字表的前32个字对应于%IW/p.2.c/m.i.r,后32个字对应于%QW/p.2.c/m.i.r。