我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
FIPWAY网络如何进行数据交换?
问题描述:
FIPWAY网络如何进行数据交换?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

FIPWAY可通过公共字和共享表实现数据交换,但不能同时使用。公共字的地址格式为%NW{n,s}k,其中n为网络号,s为站号,k为字号(0~3)。每个站能产生最多0~4个公共字,公共字服务支持0~31个站地址,故能产生一个128个字的公共字。程序中只要通过简单的读写公共字,即能实现站之间的数据交换。共享表最多为128 个字,均使用内部字%MW,一个站最多交换32个字。除了公共字和共享表,也可通过通讯指令来实现数据交换。