我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium Fipio网络上接IP67的防尘防潮离散量模块时,有关网络的距离以及模块数量如何核算?
问题描述:
Premium Fipio网络上接IP67的防尘防潮离散量模块时,有关网络的距离以及模块数量如何核算?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

在Premium防尘防潮的IP67 Fipio网络中,离开TSXEFACC99的最大距离取决于直流24V电源的型号以及I/O模块的数量,总的原则是最后模块的电源电压必须不低于19.2V,其典型的压降值见下表:

举例说明:在100米长的距离上连接30个防尘防潮的I/O模块,使用的是24V±3%电源,先通过查表得100米的距离上连接30个I/O模块的情形下压降为4.8V,最后模块的电源电压为(24×0.97)—4.8 = 18.48V,低于允许的19.2V,有必要通过一个TSXEFACC99插入一个辅助直流24V电源。