我们今天能为您提供什么帮助?

TSXP57453M接FipIO最多可接127台设备,但为什么在软件中配置Momentum时一旦配置3位地址,软件就报错?

问题描述:
TSXP57453M接FipIO最多可接127台设备,但为什么在软件中配置Momentum时一旦配置3位地址,软件就报错?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:
与其它的FipIO设备不同,Momentum作Premium的Fipio时,Momentum的Fipio地址是在Fipio通讯模块上通过两个旋转开关设置的,每个旋转开关只有0~9十个位置,只能设置1~99有效地址,所以如果Momentum作Premium的Fipio时,地址设置只能设置为小于99。