Premium与Micro PLC使用FIPWAY公共字方式通讯时应该注意哪些事项?
问题描述:
Premium与Micro PLC使用FIPWAY公共字方式通讯时应该注意哪些事项?所属产品线:
Modicon Premium; Modicon TSX Micro解决方法:
1、两者在拓扑地址定义上是不同的:
对于Premium而言公共字地址为:%NW{N.S}0..3。其中:N为网络号,S为站号。对于Micro而言公共字地址为:%NW{S}0..3。其中:S为站号。
2、两者在软件配置上也是不同的:
对于Premium而言需要配置“Network Number”,并且该设置值必须与FIPWAY网络的网络号相同。对于Micro而言不需做该设置。
是否有帮助?