我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用Premium TSXP57254做主站,TSXP57104(带TSXFPP10卡)为从站进行Fipio通信,该如何配置?
问题描述:
使用Premium TSXP57254做主站,TSXP57104(带TSXFPP10卡)为从站进行Fipio通信,该如何配置?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

首先设置从站;在从站TSXP57104上配置TSXFPP10卡,分配功能Fipio Agent。然后在配置页中设置Fipio地址Connection Point Address,Fipio通讯的PLC内存起始地址。

然后配置主站;在主站上添加从站TSXP57(在TSX DROP中),然后在TSXP57的配置中显示IO OBJECT中的%IW和%MW,这64个变量分别对应从站的%MW起始的64个读或者写的地址。