我们今天能为您提供什么帮助?

Premium计数模板TSXCTY2A和TSXCTY4A,有没有与之相配的telefast2连接基板和电缆等附件?

问题描述:
Premium计数模板TSXCTY2A和TSXCTY4A,有没有与之相配的telefast2连接基板和电缆等附件?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

对连接编码器的每个通道,配 telefast2连接基板ABE-7CPA01和电缆TSXCCPS15***(0.5m,1m.,2.5m可选择),对连接辅助输入输出的每个通道,配telefast2连接基板ABE-7H16R20和端子块ABE-7BV20,带状电缆TSXCDP**2(1m,2m,3mk可选择)或多芯电缆 TSXCDP**3(0.5m,1m,2m,3m,5m可选择)。