我们今天能为您提供什么帮助?

在组态Premium高速计数模块TSXCTY2A/4A/2C时,如何在变量定义中添加IODDT?

问题描述:
在组态Premium高速计数模块TSXCTY2A/4A/2C时,如何在变量定义中添加IODDT?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

定义通道的IODDT时,可以三个IODDT可供选择:

T_COUNT_ACQ:用于计数器数据采集,适用于CTY2A/4A/2C。

T_COUNT_STD:专用于标准的计数器,适用于CTY2A/4A。

T_COUNT_HIGH_SPEED:专用于高速计数器,适用于CTY2C。

如果用于简单的软件控制的计数器数据采集,选择地一种。当应用于专用的计数器控制时,选择后两种,他们已经包含了第一种中的所有功能。