我们今天能为您提供什么帮助?

M340可以支持底板扩展吗?

问题描述:
M340可以支持底板扩展吗?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXP341000的CPU只支持1个扩展机架(机架0-1)。BMXP3420*系列 的CPU最多支持3个扩展机架,加上主机架,共四个机架 (机架0-3)。扩展机架只能在Unity Pro4.0版本以上使用。使用扩展机架时,CPU的固件版本必须是V2.0以上,如果使用到NOE模块,NOE的固件版本也必须是V2.0以 上,2008年8月1日后生产的均为2.0版本。扩展机架最远的两个机架两端必须安装终端电阻:TSXTLYEX。