我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为何使用M340中的PTO模块时功能选择"位置控制"任务,选择“快速任务”后进行项目分析提示“配置的任务 Fast 尚未编程”错误?
问题描述:
为何使用M340中的PTO模块时功能选择"位置控制"任务选择“快速任务”后进行项目分析提示“配置的任务 Fast 尚未编程”错误?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

因为M340程序中默认没有建FAST任务,只需新建一个FAST任务,配置成周期性运行即可。