我们今天能为您提供什么帮助?

M340中要求断电再上电之后的%M的值能自动复位,这样可以避免有些设备在M340重新上电之后自动运行,如何实现?

问题描述:
M340中要求断电再上电之后的%M的值能自动复位,这样可以避免有些设备在M340重新上电之后自动运行,如何实现?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

可以用梯形图编写如下一段程序,并放在主程序的第一个程序段:用一个常开点,赋值%S1,输出给一个线圈,赋值%S0,即用热启动触发冷启动就可以实现。