我们今天能为您提供什么帮助?

M340 PLC通过BMXXBE1000模块做机架扩展,现在为什么和主机架通信不上?

问题描述:
请问我用的是M340 PLC,通过BMXXBE1000模块做机架扩展,现在为什么和主机架通信不上?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

在BMX XBE1000模块的侧面的蓝色盖子下有4个拨码开关,要将开关拨到相应位置:

SW
1 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON
2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON
3 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON
0 1 2 3 4 5 6 7
机架地址

4 不使用