我们今天能为您提供什么帮助?

M340断电后,程序和数据能保持多久?

问题描述:
M340断电后,程序和数据能保持多久?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340不同于Quantum和Premium,它是有一张专用的SD卡来保存程序,所以断电后程序不会丢失。M340处理器本身除了用于处理程序所需的RAM外还自带闪存,当断电时,数据会从RAM备份到自身闪存中,热启动后再从闪存恢复到RAM中。如图: