我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BMX P34 1000/2000/2010/2020/2030处理器都包含实时时钟。在45ºC以下,CPU断电后该时钟可继续工作4周。该时钟精度如下:
25 °C : +/- 50 ppm 或 +/- 4.3 s /天,0 to 60 °C : +/- 100 ppm 或 +/- 8.6 s/天。
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察