我们今天能为您提供什么帮助?

BMXAMI0410模拟量模块的输入通道怎么使用?

问题描述:
BMXAMI0410模拟量模块的输入通道怎么使用?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

对于m340系列的模拟量模块,每一个通道除了本身的信号通道%IWr.m.c(以输入为例)外,还会有%IWr.m.c.1、%IWr.m.c.2以及%IWr.m.c.3,其中%IWr.m.c.1表示测量状态字,%IWr.m.c.2仅针对BMX ART 0414,用于冷端补偿值,%IWr.m.c.3不针对用户,作为保留字。