我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340的本地机架扩展应该注意什么?
问题描述:
M340的本地机架扩展应该注意什么?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

1,有四种机架可供选择,4,6,8,12槽,通过机架扩展模块BMX XBE1000和扩展电缆BMXXBC×××K连接相邻的两个机架。

2,使用扩展机架时,必须使用V2.0 CPU,如果用到NOE以太网模块,也必须使用V2.0版本的。在2008年8月1日以后出厂的CPU和NOE模块均为V2.0版本。2008年8月1日前出厂的CPU和NOE模块,可以通过Unity Loader 2.0版本升级V2.0 firmware。

3,机架扩展所支持的软件必须使用Unity Pro V4.0版本以上,机架扩展模块BMXXBE1000,安装于机架最右侧,不占槽位. BMXP341000的CPU只支持1个扩展机架(机架0-1), BMXP3420*的CPU最多支持3个扩展机架,加上主机架,共四个机架(机架0-3),总长度为30M。

4,机架扩展的最远两个机架,各需安装一个终端电阻: TSXTLYEX。