M340 BMXPRA0100 运行后突发run 灯闪烁,但以太网指示灯状态正常,ETH STS、ETH LK灯常亮,IP地址PING不通,无法联机?
问题描述:
M340 BMXPRA0100 运行后突发run 灯闪烁,但以太网指示灯状态正常,ETH STS、ETH LK灯常亮,IP地址PING不通,无法联机?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
优先排出用户应用软件故障导致标题描述故障现象的可能,建议BMXPRA0100模块上下方的旋转拨码开关设置于位置E,然后使用Default IP Address 实现Unity与PRA0100 的连接,并下载一个空项目。如果上述操作后故障不再出现,则高度怀疑用户应用软件问题。如果依然故障,则可能与硬件有关。
是否有帮助?