两个M340 CPU之间用自带的以太网口实现读写通信,该如何实现?
问题描述:
两个M340 CPU之间用自带的以太网口实现读写通信,该如何实现?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
M340 CPU本体上的以太网口是不支持IO SCANNING的,所以需要用READ_VAR/WRITE_VAR的指令。指令的编写格式如下:

在地址拓扑中,ADR端用ADDM功能块或直接输入ADDM格式的拓扑地址均可;ADDM中的拓扑结构为’Ethernet_name{Target_IP address}’或’Rack NO.Slot NO.Channel NO{Target_IP address}’。
是否有帮助?