我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
两个M340使用READ_VAR/WRITE_VAR块来测试ModbusTCP通信,网线重连后通信是否能恢复?
问题描述:
两个M340使用READ_VAR/WRITE_VAR块来测试ModbusTCP通信,网线重连后通信是否能恢复?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

当使用READ_VAR/WRITE_VAR块来测试两个BMXP342030 CPU之间的通讯,如果拔掉CPU上的RJ45端口并再次连接,数据交换有时能恢复,但是有时候不能。

这是READ_VAR/WRITE_VAR的标准功能,是因为每个模块的TCP/IP连接保持为开,但是当连接中断时,TCP/IP连接在尝试3次后就会关闭。唯一的重新启动的办法就是重新触发READ_VAR/WRITE_VAR功能块。

你可以编写一些逻辑去监视通讯失败并重新启动这个模块。

READ_VAR/WRITE_VAR模块设计为不能持续触发,而是应该被一个上升沿触发并允许在再次触发之前完成。