我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340之间用READ_VAR/WRITE_VAR的方式通过以太网通信正常,但是断线后通信无法自动恢复,除非将M340重新启动,如何解决?
问题描述:
M340之间用READ_VAR/WRITE_VAR的方式通过以太网通信正常,但是断线后通信无法自动恢复,除非将M340重新启动,如何解决?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

可以设置通信功能块的超时时间解决这个问题,具体方法是:将READ_VAR/WRITE_VAR的通信报告字的第三个字设置一个整数,作为超时时间,时间基数是100ms,在这个超时时间之后,指令会自动重发请求。