我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
请问M340 CPU上集成的串口做Modbus通信时,支持04功能码吗?
问题描述:
请问M340 CPU上集成的串口做Modbus通信时,支持04功能码吗?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

当该串口作为Modbus从站时,不支持04功能码,只支持03功能码,就是说主站只能访问M340 PLC里%MW区域,而不能访问%IW区域寄存器。但是M340 CPU上串口作为主站时,可以发04功能码,访问从站%IW(3X)区域的寄存器,把READ_VAR功能块的OBJ管角填为“%IW”。