我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340能不能实现与第三方从设备16#06 Modbus功能代码的通讯?
问题描述:
M340能不能实现与第三方从设备16#06 Modbus功能代码的通讯,如能,如何实现?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

当使用Read_var/Write_var指令时,M340作为Modbus链路主处理器时支持Modbus功能代码16#01、02、03、04、0F、10,作为Modbus链路从处理器时支持Modbus功能代

码16#01、03、0F、10。所以M340使用Read_var/Write_var指令无法实现16#06功能代码的Modbus通讯,如果要M340实现16#06 功能代码的通讯,就必须使用DATA_EXCH指令。