我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340中如果用BMXNOM0200模块作为Modbus通信,分别支持什么Modbus功能代码?
问题描述:
M340中如果用BMXNOM0200模块作为Modbus通信,分别支持什么Modbus功能代码?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

NOM模块作为主站理论上用DATA_EXCH支持所有的Modbus功能码。作为从站,支持功能码FC: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 ,0x05 ,0x06 ,0x08 ,0x0F, 0x10, 0x16, 0x17, 0x2B, 0x0E。