M340通过READ_VAR/WRITE_VAR指令与多个Modbus设备通信,开始通信正常,后来有一部分通信停止了,重新启动M340就恢复正常。为什么?如何处理?
问题描述:
客户用M340通过READ_VAR/WRITE_VAR指令与多个Modbus设备通信,开始通信正常,后来有一部分通信停止了,重新启动M340就恢复正常。为什么?如何处理?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
首先可以肯定的是,对于单个指令,客户的写法和设置都没有问题,那么主要怀疑两点:1,客户的READ_VAR/WRITE_VAR指令的超时时间没有设置,建议将GEST的第三个报告字设置成1-3之间的一个数,分别表示的超时时间为100-300ms;2,客户同一扫描周期READ_VAR/WRITE_VAR指令的个数是否超过8个,如果超过8个,需要用分时控制。
是否有帮助?