问题描述:
M340使用Print_char指令通讯时报错,错误代码:16#0A,如何解决?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
在实际的案例处理中,该错误的原因是用户错误的定义了GSET管脚设定的结构变量中的第4个字,实际用户要发送的是16个字符,而用户在该字上设定数值20。如果用户要将EMIS管脚定义的字符串完整的发送出去,建议将GSET管脚设定的结构变量中的第4个字设置为0。用户实际设置该位为0后,通讯正常。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在实际的案例处理中,该错误的原因是用户错误的定义了GSET管脚设定的结构变量中的第4个字,实际用户要发送的是16个字符,而用户在该字上设定数值20。如果用户要将EMIS管脚定义的字符串完整的发送出去,建议将GSET管脚设定的结构变量中的第4个字设置为0。用户实际设置该位为0后,通讯正常。
是否有帮助?