M340与第三方设备使用Canopen通讯时在Unity软件中无法在PDO中添加变量,且报如下错误,为什么,如何解决?
问题描述:
M340与第三方设备使用Canopen通讯时在Unity软件中无法在PDO中添加变量,且报如下错误,为什么,如何解决?所属产品线:
Modicon M340解决方法:

通常来说,CANopen设备有静态PDO和自由PDO,出现标题描述的故障现象的原因是用户错误地导入了EDS文件,导致相关变量被错误地定义到静态PDO区域,而当变量处于静态PDO区域时是不可以被添加的。只有处于自由PDO区域的变量才可以被添加。建议用户重新确认EDS文件,并重新导入一个新的EDS文件。
是否有帮助?