问题描述:
M340可以和第三方的CANOpen设备进行通信吗?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
可以,Unity 4.0版本以前不可以导入EDS文件,只能和其集成EDS文件的设备进行通信。Unity 4.0版本的软件可以通过Hardware Catalog Manager导入第三方EDS文件实现通讯,(注意:不支持设备操作模式的某些特定行为)步骤如下:


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以,Unity 4.0版本以前不可以导入EDS文件,只能和其集成EDS文件的设备进行通信。Unity 4.0版本的软件可以通过Hardware Catalog Manager导入第三方EDS文件实现通讯,(注意:不支持设备操作模式的某些特定行为)步骤如下:


是否有帮助?