问题描述:
M340 与 Advantys STB 使用 CANopen 通讯时如果突然出现通讯网络故障导致网络断开,PLC读取的岛上的离散量输入信号将如何变化?所属产品线:
Modicon M340解决方法:
如果CANopen 通讯出现网络故障导致网络断开,M340 PLC读取的Advantys STB岛上的离散量输入信号将保持通讯中断前的状态,不会系统自动清零。如果在该情形下要求对应离散量输入信号清零,需要用户自己在逻辑中实现。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果CANopen 通讯出现网络故障导致网络断开,M340 PLC读取的Advantys STB岛上的离散量输入信号将保持通讯中断前的状态,不会系统自动清零。如果在该情形下要求对应离散量输入信号清零,需要用户自己在逻辑中实现。
是否有帮助?