我们今天能为您提供什么帮助?

M340是否支持CANopen的多主通讯?

问题描述:
我可以实现Premium到M340的CANopen通讯,但无法实现M340到Premium的CANopen通讯,那么到底M340支持不支持CANopen的多主通讯,如果可以,如何实现M340到Premium的CANopen通讯?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

经过与法国研发部门联系确认:从M340研发之初就根本没有考虑到CANopen的多主通讯,而且将来也不会研发让M340支持CANopen的多主通讯。至于用户成功实现Premium到M340的CANopen多主通讯,这应该是一个意想不到的结果,该功能在施耐德电气研发部门也从来没有测试和验证过。因此从施耐德方面给用户的最终确认信息是:M340只支持CANopen的单主通讯结构,不支持多主通讯。