我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340和Osicoder绝对型编码器使用CANopen通讯,如何能实现Preset值的写入操作?
问题描述:
M340和Osicoder绝对型编码器使用CANopen通讯,如何能实现Preset值的写入操作?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

在实际案例中,用户使用的是Osicoder绝对型编码器,在与M340使用CANopen通讯时,该设备只支持发送PDOs,不支持接收PDOs,所以使用PDO,M340只能读编码器位置信号,不能对其做任何写操作。那么要实现CANopen对编码器的Preset值的写入操作只能使用SDO,对Index:6003、Subindex:00做写操作。需要注意的是:在该情形下使用WRITE_VAR时,长度设置不能设置为2,必须设置为4,否则通讯错误。