我们今天能为您提供什么帮助?

BMXEHC0200能不能直接实现一个脉冲序列的脉宽测量,其精度最高能达到多少?

问题描述:
BMXEHC0200能不能直接实现一个脉冲序列的脉宽测量,其精度最高能达到多少?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340 BMXEHC0200采用“周期测量模式”可以直接实现对一个脉冲序列的脉宽测量,在“周期测量模式”下有两种子模式:①“edge to opposite”子模式实现对一个脉冲序列的脉宽测量,测量结果在脉冲的下降沿被写入当前值;②“edge to edge” 子模式实现对一个脉冲序列的周期测量。本次脉冲测量结果在下一个脉冲的上升沿被写入当前值。脉宽测量的精度最高能达到1微秒