我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340计数器模块 BMXEHC0200计数器模块没有接输出信号,计数功能正常,但是模块上显示I/O 错误,为什么?
问题描述:
M340计数器模块 BMXEHC0200计数器模块没有接输出信号,计数功能正常,但是模块上显示I/O 错误,为什么?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

从在线调试窗口察看,可以看到有一条外部错误:输出信号电源低。在辅助接线端子条上将管脚9接24V+,管脚10接24V-,此故障可以消除。或者在软配置窗口中,将output supply fault选择为local,也可以消除此故障。