我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340的BMXEHC0200的通道设置成FREE LARGE COUNTER MODE,接线正常的情况下,如何设置预设值,然后再开始计数?
问题描述:
M340的BMXEHC0200的通道设置成FREE LARGE COUNTER MODE,接线正常的情况下,如何设置预设值,然后再开始计数?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

首先将在通道的设置界面的ADJUST界面中的属于需要预设的值。然后在线状态下,切换到通道的DEBUG界面,将FORCE_ENABLE置1,再将FORCE_REF置1,就可以将预设值设入当前计数值。