我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
170AAI03000是一个8通道模拟量输入模块, 但作I/O Map时,除占用8个输入字外, 为什么还占用了2个输出字?
问题描述:
170AAI03000是一个8通道模拟量输入模块, 但作I/O Map时,除占用8个输入字外, 为什么还占用了2个输出字?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:
170AAI03000 占用的2个输出字存放模板的通道配置信息, 每4个bit配置1个通道, 1个输出字配置4个通道, 第1个字的bit0→bit3配置通道1, 若bit0→bit3设为0010则通道1被配置为+/-5V或+/-20mA, 若bit0→bit3设为0011, 则通道1被配置为+/-10V,若bit0→bit3设为0100, 则通道1被配置禁止, 若bit0→bit3设为1010, 则通道1被配置为1→5V或4→20mA.